25.03.2015 17:53 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Dieser hier <--- war der 2. Sensor
Das ist mein Problem es steht immer nur da welche Betriebsspannung angeschlossen werden kann aber nie die Ausgangsspannung :(
Das die Logo 0-10V und 4-20mA auslesen kann weiß ich ja =) |
Zuletzt bearbeitet von: Elektrologo am: 25.03.2015 17:53:19Zuletzt bearbeitet von: Elektrologo am: 25.03.2015 17:53:45 |
|
25.03.2015 18:01 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
OK das sollte ich vielleicht noch erwähnen die Sensoren sollen nicht mehr als 10€ Kosten... |
25.03.2015 18:08 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
also benötige ich so zu sagen für diese Sensoren einen Messwandler damit ich diese nutzen kann sehe ich das richtig :D |
25.03.2015 18:49 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Nunja 10€ ist vielleicht wirklich wenig aber so um die 30€ sollte es doch was geben.... ich hätte auch noch einen Arduino den ich mit nutzen kann |
Folgen Sie uns auf