08.10.2010 09:41 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Über die unzuverlässige Akkuklappe ist schon an anderer Stelle berichtet worden. Ich habe zwar kein M3, würde allerdings derartige Probleme mit Power-Tape lösen. Nun entzieht es sich allerdings meiner Kenntnis, ob da überhaupt Platz vorhanden ist, nicht dass man damit dann Luftlöcher zubäbbt. Hab inzwischen die Stelle gefunden, wo auch schon über den Akku geschrieben wurde (in einem anderen Forum): http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=38852 |
06.01.2011 07:38 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (3) |
So der Griff ist jetzt bei mir auch abgerissen. |
14.03.2011 08:44 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (3) |
Was soll das bringen??????? |
16.03.2011 09:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
@Rama: Dann ist Siemens über diese Schwachstelle informiert. Sollte wenigstens so sein... |
Folgen Sie uns auf