26.11.2010 16:21 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo zusammen, ich muß Dir zustimmen, es ist nicht möglich über VM-Ware auf einen CP im Host-System zuzugreifen. Bei Ethernet behilft sich VM Ware eines Tricks, sie greifen auf die Winsock von Windows zu... was man dann schön Bridgen oder Routen kann... und dann auf die gleiche Schnittstelle zugreifen kann. VM-Ware sagt aber auch das ein Zugriff auf Hardware im Host außerhalb von USB nicht möglich ist. Alternativ würde ich den CP 7511 empfehlen, da dieser über USB 2.0 arbeitet. Für Windows 7 kann man sagen das die STEP7 V 5.5 für Windows 7 freigegeben ist... eine genaue Liste der 32-Bit OS Versionen kann man hier finden. (Systemvoraussetzungen) Ich hoffe dass hilft etwas. Viele Grüße J_Bell |
26.11.2010 19:07 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo JB, wie sieht es denn mit Step5 aus? Gruß, JM |
Folgen Sie uns auf