18.10.2012 15:27 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Moin Logo-Gemeinde ich hab hier mal einen FiFo für die 0BA7 gebastelt. Bißchen hakelig da man ja nicht so viel Speicher- möglichkeiten hat, aber er funktioniert. Würde das Ganze jetzt gerne variabel gestalten, so dass ich z.B. nur 20 Werte über Zeit x einlese. Problem ist: Wie lösche ich die restlichen nicht benutzten "Speicher"? Vielleicht hat jemand eine Idee dazu... DateianhangFiFo_x-Werte.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Shadow am: 18.10.2012 15:29 |
|
19.10.2012 12:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Grenze hastz du mit knapp 100 Blöcken noch lange nicht erreicht! |
20.10.2012 14:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das UDF jetzt mal um den Reseteingang ergänzt und auch bei ext. Takt das Reset ermöglicht. Du kannst in deinem UDF auch noch Blöcke sparen, indem du zum Abschluß der Analogbausteine statt eines Schwellwertschalters für jeden Analogbaustein, einen Komperator für jeweils zwei Analogbausteine verwendest. Die Ausgänge dieser kannst du dann erst noch mit einem AND zusammenfassen, was wiederum Bausteine und offene Klemmen spart. DateianhangFiFo_x-Werte.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 20.10.2012 16:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf