03.02.2012 23:45 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe ein für mich unlösbares Problem mit meiner kleinen Steuerung. Im Anhang ist das Programm und die Erläuterung dazu was funktionieren sollte. Das Programm wurde erstellt auf einer LOGO Soft Comfort V6 Ich hoffe das mir hier irgend jemand helfen kann. 1000 Dank im Voraus Gruss DateianhangAufgabe.lsc.zip (65 Downloads) |
04.02.2012 21:20 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
So guten Abend zusammen, habe mich nochmal damit beschäftigt nach einigen sehr gutenTips dieichhier bekommenhabe und die Schaltung soweithinbekommen das es nun zu 99% so funktioniert wie ich esmöchte.... Nun habe ich noch das Problem das ich es nicht geschaltetbekomme das wenn das Notprgaktiv ist der BausteinB050 sich auschaltet... Sollte der Schwimmer (I2) der alsTaster (Öffner)geschaltet ist wieder funktionieren oder ausgetauscht worden sein dann soll auch das Notprgwieder abschalten und zum Ausgangspunkt zurück kehren.... Wäre nett wenn es sich nochmal jemand anschaut und evtl. noch ein Tip für mich parat hatoder es selbst verschaltet und es mir hier wieder hochläd. Schönen WE und viele Grüße Jockel65
DateianhangAufgabe.lsc.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jockel65 am: 04.02.2012 21:25Zuletzt bearbeitet von: Jockel65 am: 04.02.2012 21:24Zuletzt bearbeitet von: Jockel65 am: 04.02.2012 21:24Zuletzt bearbeitet von: Jockel65 am: 04.02.2012 21:23 |
|
Folgen Sie uns auf