01.06.2012 10:34 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Ist es möglich die Firmware Beim CPU 1212C AC/DC/RLY zu aktualisieren ohne Speicherkarte über das TIA Portal? |
01.06.2012 10:59 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Geht nur mit der 12MB oder 24MB S7-1200 Speicherkarte |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2012 11:05 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Oje, die kosten ja ein Vermögen....... Großes - für Siemens!! |
01.06.2012 11:06 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Andere Möglichkeit gibt es nicht? Karte von einem anderen Herrsteller? |
01.06.2012 12:29 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Nein geht nur mit der Siemens SIMATC Karte der S7-1200 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2012 13:00 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Die SIEMENS Hotline ist so freundlich und stellt mir eine Karte für eine Woche zur verfügung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2012 13:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 14:13:02~(‾▿‾)~ |
|
01.06.2012 14:25 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Es wäre doch eine gute Lösung wenn man die Firmwareaktualisierung übers Netzwerk machen könnte.... |
01.06.2012 16:40 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Kauf dir ne 300er, da geht das. |
01.06.2012 16:59 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
300er kann ich mir nicht leisten.... Software wie Hardware.... |
Folgen Sie uns auf