Industry Online Support
Technical Forum
23.05.2011 08:37 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Hallo an alle... Eigentlich ist mein Problem simpel, aber ich komme nicht drauf... Folgendes: Ich möchte ein Ein/Aus Schalter für eine Lampe realisieren. Gleich zeitig soll bei "vergessenen" Licht ein, ein NOTAUS Taster wirken, der das Licht ausschaltet. Entweder muss ich den Schalter 2x betätigen um das Licht ein oder auszuschalten, oder ich schalte per NOTAUS (Taster) das Licht aus und wenn ich den Taster loslasse geht das Licht wieder an. Habe jetzt alle durch probiert aber ich komme nicht zu einer 100% Lösung. Anforderung 1. Es soll der Zustand (Schalter) 1>0 ein Ein Impuls erfolgen (Licht an) 2. Es soll der Zustand (Schalter) 0>1 ein Aus Impuls erfolgen (Licht aus) oder umgekehrt 3. 0>1 ein Ein Impuls erfolgen (Licht an) und 4. 1>0 ein Aus Impuls erfolgen (Licht aus) 5. Wenn NOTAUS betätigt wurde, soll es egal sein ob Schalter auf 1 oder 0 steht (stand), weil der neue Impuls das Licht wieder einschaltet. Hat jemand ne Idee (außer Schalter gegen Taster auszutauschen) ? DateianhangLicht_aus.lsc.zip (101 Downloads) |
23.05.2011 09:04 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Moin Falco So in etwa Gruss pepp DateianhangFalco.zip (138 Downloads) |
23.05.2011 09:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
In etwa so wie im Anhang?
DateianhangLicht_aus_V1.zip (155 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf