Industry Online Support
Technical Forum
02.03.2012 06:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Ich kenne nur EVG's die mit 0..10V von extern geregelt werden, also einen 0..10V Eingang besitzen. Mit OK / ESC kannst du keine Schalt- Start oder ähnliche Befehle ausführen. Diese Tasten dienen dazu um im "System" Änderungen, etc. auszuführen. Einzig die F- und Pfeiltasten können im Logo-Programm genutzt werden. Und die Pfeiltasten nur in Verbindung mit der ESC-Taste, also gleichzeitig drücken. Falls die EVG's doch einen 0..10V Eingang haben, können von der Logo her nur 2 EVG's angesteuert werden. Denn es ist nur ein AM2 AQ-Modul mit 2 analogen Ausgängen möglich. Evtl. wären Lampengruppen möglich. Grundsätzlich würde ich empfehlen, mal das Handbuch zur Logo (Link in meiner Signatur) durch zusehen. Die Logo-Demosoftware zu laden und sich damit etwas zu beschäftigen. Dann gibt es noch das Logo-Training, was auch zu empfehlen ist. Edit: P.S. nimm mal deine Telefon-Nummer raus... sicher ist sicher |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 02.03.2012 06:16 |
|
Folgen Sie uns auf