17.05.2014 13:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Peter, ergänzend zu dem vorhergehendenVorschlag kannst du dann, wenn du aber doch nur eine Anzeige ohne nachkommastelle wünschst einen SEPARATEN Block Analogverstärker mit Gain = 0,1 und Offset = 0 in Reihe zu dem Block anwnden, der die Skalierung für 4..20 mA und 1 Nachkommastelle [Werte 0..300(,)0] bewirkt... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.05.2014 17:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo 190B, das ist leider nicht das Selbe, denn : Meine Ergänzung zu deinem 1. Vorschlag benötigt 2 in Reihe geschaltete Analogverstärker. Bei Anwendung eines Blockes Analoge Arithmetik müsste man einen Block Analogverstärker direkt hinter den Analogeingang setzen. um dessen Wert dann in den Block Analoge Arithmetik zu holen...Der Ausgang des Analogverstärkers müsste dann aber noch "abgeschlossen werden - dies ist i. A. die ungüstigere Variante! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.05.2014 17:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Peter, hallo 190B, nun ggf. kann Peter etwas zu der gewünschten Einheit cm/s etwas sagen...? Technisch gibt man stets nur die Dezimalstellen eines Wertes an, die auch gültig und /oder der Anwendung angemessen sind. Weitere Dezimalstellen bzw. eine entsprechend kleinere Einheit (hier: 300,0 cm/s oder 3000 mm/s) suggerieren eine Scheingenauigkeit des Messwertes... Bei der LOGO! werden dagegen nun "Nachkommastellen" dazu verwendet, Rundungsfehler bei der ja nur ganzzahlig arbeitenden LOGO! zu minimieren. Eine Anzeige der daraus resultierenden Werte kann teilweise mittels zusätzlichen Blöcken (oder Parametern im Block "Analoge Arithmetik") wieder reduziert werden - oder man nimmt die Kommastellen oder die kleinere Einkeit des Wertes hin... 0 bis 300 cm/s als Messwert(bereich) würde ich demnach (auch von der Auflösung und dem daraus ggf. auftretenden Werteschwankungen eines real weitgehend konstanten Wertes) möglichst ohne Kommastelle und auch nicht in mm/s darstellen bzw. anzeigen. ABER: Weiterrechnen (sofern dies erforderlich ist) würde ich jedoch stets mit möglichst vielen geltenden Ziffern (Stellen), d. h. also sogar mit einer Skalierung, die zu einenMaximalwert von 300(,)00 cm/min führt!!! An der Anzahl der Messwerte im Messbereich ändert dies natürlich nichts, hilft aber deutlich Rundungsfehler zu minimieren, wie in vielen Beispielschaltungen und Lösungsvorschlägen hier im Forum gezeigt... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf