22.05.2014 20:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Peter, nun liegen die werte langsam auf dem Tisch - allerdings hast du bezüglich des flexiblen Rohrdurchmessers nur einen Wert angegeben. Stellt sich sofort die frage nach dem Wertebereich der Rohrinnendurchmesser für die du den Volumenstrom bestimmen willst? In der Dateianlage habe ich einerseits mal die von mir vorgeschlagenen Messsignal-Skalierungen eingetragen. Außerdem habe ich einen Vorschlag integriert, der bis zu Rohrinnendurchmessern von 48 mm in Schritten von 1 mm den Volumenstrom aus der gemessenen Fließgeschwindigkeit berechnet. Optimiert für geringste Rundungsfehler bei den gegebenen wertebereichen der Zahlenwerte und phys. Einheiten..
Einfach mal ansehen und ggf. hier nachfragen.. Hinweise: Die Analogwerte werden alle 50 ms (weil AM2-Modul) aktualisiert. Dies ist bei schwangenden Werten nicht abzulesen. Zwar hat der Block Textmeldung dafür einen Filter, doch ist dieser, wie hier im Forum von mir begründet, nicht wirklich ein Filter, sondern zeigt nur einige Werte an. Ich empfehle ggf. eine Mittelwertbildung der Werte für die Fließgeschwindigkeit (über 1 s bis 5 s)einzubauen. Je nach LOGO!-Serie ist dafür eine Schaltung oder der Block "Mittelwert" der Serie 0BA7, entsprechend meiner Hinweise im Forum dazu, einzusetzen...
MfG Betel DateianhangDemo_Durchflussberechnung_mit_Eingabe_Rohrdurchmesser_V01.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.05.2014 20:30Wert 40 mm in 48 mm korrigiert. ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.05.2014 19:16 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
So ich danke allen die mit Ihren Vorschlägen geholfen haben, das ichdie (meiner Meinung nach und für den Moment) beste Lösung gefunden habe. Ich habe den Bereich der Anzeige als eigenes Prgramm erstellt. Achtung: Ich arbeite eigentlich in KOP und hoffe meine FUP Lösung ist "lesbar". Da dem Trockenlaufschutz die Auflösung egal ist arbeite ich beim Schwellwertschalter mit 0 - 3000. Den Baustein B019 schütze ich nicht. Damit kann bei der IBN dort der lichte Leitungsdurchmesser angegeben, oder später noch angepasst werden. Auf dem Display wird der Wert ohne Kommastelle (Scheingenauigkeit) angezeigt. Gruss Peter DateianhangStrömungssensor.zip (109 Downloads) |
Folgen Sie uns auf