30.10.2018 09:45 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe eine Frage zu dem MB_Client folgende Situation: ich habe ein Gerät mit dem ich von einer CPU 1512C-1PN über Modbus TCP mittels MB_Client kommuniziere, ich öffne die Verbindung und folgend werden dann verschiedene Parameter angefragt, auf Antwort gewartet und nächste Anfrage. dies funktioniert auch so im grossen und Ganzen Dabei stellen sich mir nun folgende Fragen - ich habe 2 Verbindungen die obengenannt funktionieren, dabei messe ich die Zeitdauer der zwei Loops. die Verbindungen haben je einen separaten MB_Client DB und die Id ist auch unterschiedlich.
wenn sich einer von euch damit auskennt, ggf die Problematik kenn wäre ich froh um Hilfe besten Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: rkosterMSOb am: 30.10.2018 10:32:20Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.10.2018 12:13:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf