10.03.2013 16:01 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (3) |
Hallo Tripplex, ich habe auch die logo Monitor Multi für die OBA7. Die Libnodave.dll einfach ins Programmverzeichnis der Logo Monitor kopieren. Wichtig ist dass du einfach mal die Dokumentation liest die dir auf der Seite geboten wird. Da steht alles drinnen. siehe HIER (Seite 32) Wichtig ist dass du eine VB Adresse beim Netzwerk Eingang Baustein in Logo vergibst. Die selbe Adresse wiederum am Button in der Visual Anzeige von Logo Monitor. Siehe Anhang. LG Stefan DateianhangBeispielbilder.zip (141 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
10.03.2013 21:28 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Das mit dem Netzwerkeingang habe ich Gelesen. Und auch schon Programmiert. Nur wusste ich nicht wo die Libnodave.dll hingehört. Grossen DANK: |
18.03.2013 22:54 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (3) |
hm, bei mir gehts ohne Probleme. Der Fehler ist mir leider unbekannt. Gehe aber auch über RDP (Remote Desktop) drauf. LG und viel Spass beim ausprobieren. |
19.03.2013 00:41 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Ja über teamviewer gehts auch. |
25.05.2013 21:31 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Danke für die Meldung hier Mit allen Ordnern die dabei sind oder nur die DLL ansich ? Habe auch eine Fehlermeldung in der Log Datei gefunden: Libnodave Error: Error in function TNoDave.DoWriteValue: Access violation at address 10003FE9 in module 'libnodave.dll'. Read of address 00000010 Was hat das zu bedeuten ? Im Anhang die Netzwerkeingaänge wie ich sie benannt habe. Und wie ich sie über die Monitorsoftware schalten will. DateianhangVM Logo Monitor.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 25.05.2013 22:15Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 25.05.2013 21:40 |
|
25.05.2013 22:17 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hier das andere Bild
DateianhangNetzwerk in der Logo.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 25.05.2013 22:18 |
|
25.05.2013 22:22 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Ja alles Dateien und Ordner,einfach reinkopieren. |
26.05.2013 00:54 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Sicher geht das,und zwar dort wo Du deine Visu zusammenbastelst. Einfach einen Button erstellen. Nochmal lese Dir die Anleitung Durch. |
Folgen Sie uns auf