Industry Online Support
Technical Forum
09.02.2014 17:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Zu Frage 1: Siehe Anhang. Zu Frage 2: Siehe Anhang. Zu Frage 3: Ja, da die Ausgänge der 230V-Version intern Koppelrelais schalten. DateianhangLOGO! Gerätehandbuch Seite 36.pdf (39 Downloads) |
13.02.2014 14:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke. Ich habe mal etwas zusammengebastelt (Anhang), dies soll eine Steuerung für eine Heizung sein. Sie soll mittels PT100 über AI1 und B019 die Temperatur auslesen und dann über Q2 mittels Offsetvorgabe B011 dann auf 24 Grad Regeln. B035 soll ein ständiges an / aus verhindern in dem er bei -0,5 Grad ein und +0,5 Grad abweichung von 24 Grad ausschaltet. B002 soll die Betriebsstunden der Heizung auf Q2 messen / aufzeichen. Dann ist dort noch die Zeitschaltuhr für das Licht und die Textausgabe am Display. Meinst du das wird so was? Danke & Gruß Denny Dateianhangheizung.zip (33 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Denny1987 am: 13.02.2014 14:51Zuletzt bearbeitet von: Denny1987 am: 13.02.2014 14:49 |
|
13.02.2014 15:28 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier noch das Programm.
DateianhangHeizung_Test.zip (31 Downloads) |
Folgen Sie uns auf