05.05.2012 08:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo 5p1k31337, generell musst du diese Informationder Anleitung zu dem jeweiligen Messgerät bzw. Messverstärker entnehmen.... Meistens ist damit gemeint, dass ein Messbereich der zumessenden physikalischen Größe (hier der Temperatur) auf den Ausgangssignalbereich (hier von 0..10V) "gelegt" wird (also 0..10 °C nach 0..10 V ODER 1250 °C nach 0..10V). Teilweise (insbesondere bei Stromausgängen) ist auch damit gemeint dass das Ausgangssignal Wählbar ist z.B. 0 maODER 4 mA bis 20 mA. Es gibt auch Messgerät bzw. Messverstärker, die beides können... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf