22.09.2014 11:14 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, ich habe das Programm jetzt so angepast, dass wenn die Startspannung erreicht ist, der Rechner sofort über Q1 Spannung bekommt und der Powertaster vom Rechner zeitverzögert über Q2 betätigt wird. Das klappt jetzt auch soweit, aber ich habe da jetzt noch ein Problem : wenn die Spannungs untergrenze, also die 20V erreicht bzw. unterschritten werden, öffnet Q1 SOFORT. Das bedeutet das der Rechner Spannungsfrei geschaltet wird ohne vorher sauber herunterzufahren. Da wird irgendwann das Dateisystem auf den Festplatte hinüber sein. Ich brauche deshalb, bevor Q1 öffnet, wieder eine Betätigung auf meinen Powertaster über Q2. Das ganze funktioniert aber irgendwie nicht. Ich müsste es dahingehend ändern, das der Rechner ab der eingestellten Startspannung hochfährt, bei erreichen der Unterspannung herunterfährt. Quasi ein "Spannungsbreich". Also Praktisch : Im PV Array nimmt Morgens die Sonneneinstrahlung zu, die Ladespannung erreicht die 22V, Q1 schliesst. Wenn die Zeitverzögerung abgelaufen ist schaltet Q2 den Powertaster, der Rechner Bootet. Gegen Abend nimmt die Sonneneinstrahlung ab. Die 22V werden unterschritten, aber erst wenn die 20V erreicht sind soll Q2 betätigt werden und das herunterfahren vom Rechner auslösen, dann soll Q1 öffnen. Am nächsten Tag das selbe wieder von vorne. Problem 2: Ich kann von meinem Strompfad der die Powertaster betätigung fürs herunterfahren übernehmen soll, nichtmehr auf Q2. Warum nicht ? Problem 3 : Das mit der Einstellung über die C1 und C2 Tasten funktioniert nur im Simulations Modus. Wenn ich das Programm auf meine Logo übertrage und Starte, tut sich nichts wenn ich die C1 Taste drücke. Wenn ich C2 drücke, werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Ich kann hier nichts einstellen. Die Logik mit der schnellverstellung über den Impulsgeber habe ich mal testweise herausgenommen, aber das hat nichts geändert. Ich nehme an, da ist was defekt an meiner Logo ? Schöne Grüsse, Kupferkabel DateianhangKupferkabel_PV.zip (53 Downloads) |
22.09.2014 12:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Nein, da ist nichts defekt an der LOGO!. Du mußt nur die Cursortaste zusammen mit der ESC-Taste drücken. Zum Umschaltproblem: Im Anhang habe ich ein Umschaltprogramm, welches ich mal für einen anderen User im Forum geschrieben habe. Schau Dir dieses mal an. DateianhangUmschaltung Voltaik-_Netzbetrieb Ursprungsschaltung.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf