14.11.2015 14:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Durch eine zweite Wochenschaltuhr. Umschaltung zwischen den beiden Wochenschaltuhren erfolgt durch eine Jahresschaltuhr.
DateianhangZeitschaltuhren.zip (36 Downloads) |
14.11.2015 14:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Ober eine andere Variante: Den Ausgang der Wochenschaltuhr mit einer Ein-/Ausschaltverzögerung versehen. Durch zwei Analog-MUXe werden die Zeitwerte umgeschaltet. DateianhangZeitschaltuhrumschaltung.zip (48 Downloads) |
14.11.2015 17:06 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute,
Werde das mal testen, vor allem die Astrouhr finde ich interessant |
17.11.2015 07:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Gibt es nur bei der 0BA8.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 06_2014 Seiten 4-5.pdf (34 Downloads) |
17.11.2015 08:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hab ich's mir doch gedacht Könnte man das denn evtl. auch über eine Ein- / Ausschaltverzögerung realisieren? |
Folgen Sie uns auf