09.10.2008 22:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo mm2001mm, ich vermute, dass die Eingänge I7 und I8 bei ALLEN Basismodulen, die hier Analogeingänge unterstützen, diese als Digital- und als Analogeingang in einer Schaltung genutzt werden können UND dass dann folglich diese keinesfalls in ein Zusatzmodul "transferiert" werden können. Ich habe derzeit meine 0BA6 noch nicht und dementsprechend derzeit keine zum Testen, so dass du dass mal mit einem kleinen Programm selbst tun müsstest !? Ich vermute nal, du willse alle 8 Analogeingänge als (0)4..20 mA-Eingänge nutzen? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
10.10.2008 12:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, oder es bleibt die 230V Version. |
Folgen Sie uns auf