07.05.2011 07:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Die Suche nach einer Schaltung im Forum war leider Erfolglos. Warscheinlich sehe ich den Wald nicht mehr vor lauter Bäume . Frage: Ich habe ein AM2 RTD an dem zwei PT1000 (-60 bis +140) angeschlossen sind. Jetzt möchte ich erstens die Anzeige mit einer Kommastelle (aber nur in 0.5 Schritten) und zweitens den Eingang 1 bei -1°C aus mit 2K und der zweite Eingang bei +20° ein mit 2K. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben? In der Beilage meine aktuelle Steuerung. Besten Dank im Voraus. Gruess DateianhangÄs-Bier Solekühler.zip (305 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 08.05.2011 00:10neue Überschrift nach Splitting |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
27.05.2011 11:16 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
In den FAQs findet man einen Beitrag der den Anschluss von PT100 Sensoren erklärt. Kann ja bei PT1000 nicht viel anders sein. Das hier habe ich aus den FAQs LOGO! Erweiterungsmodule -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen anschließen und verdrahten; Wie kann ein PT100-Sensor an das LOGO! Analogerweiterungsmodul AM2 PT100 angeschlossen werden? Beim Anschluss in der 2-Leitertechnik erfolgt keine Korrektur des durch den ohmschen Widerstand der Messleitungen verursachten Fehlers. Zwischen den Anschlüssen M1+ und IC1 müssen Sie eine Kurzschlussbrücke integrieren. vielleicht hilft dir das weiter. Zu Gain, Offset usw. macht das die Software nicht automatisch, wenn man PT100/1000 auswählt? Wenn nicht, dann schau dir doch mal die Schaltungshinweise von Betel an... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2011 11:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wie die Fühler an die Eingänge angeklemmt werden, ist auf dem "Beipackzettel" bei jedem Modul mit abgebildet.... Oder im Handbuch nachzulesen, hier ist das neuste Handbuch für die 0BA7 |
Folgen Sie uns auf