16.12.2008 07:02 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo uwe, nur mal ein bsp. für den sinn. wenn du viele gleichartige antriebe hast, die in mehreren bildern bedienbar sind, kannst du für verschiedene anlagen mit verschiedener anzahl von antrieben über die anzahl antriebe festlegen, ob das bild mit den z.bsp. antrieb 10-20 ausgeblendet bleibt, da du nur 9 antriebe hast. ich hoffe du verstehst, was ich sagen möchte... viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.12.2008 09:17 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich noch mal. Habe es jetzt mit ProTool gemacht und es geht dort auch. Gruß |
18.12.2008 10:50 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich habe eseigentlichgenau so ausgeführt wie Du es beschrieben hast! Bild 1 kann nur aufgerufen werden, wenn der Wert "1" ist Bild2 kann nur aufgerufen werden, wenn der Wert "2" ist Bild3 kann aufgerufen werden, wenn dasBit "1" ist Ich habe hier für die "Freigabe"eine Interne Variable verwendet. Wenn Du eine Variable für die "Freigabe" mit Steuerungsanbindung verwendest, dann must du darauf achten, dassDu an der Variable unter "Optionen" den Hacken "Ständig lesen" mit angewählt hast. Anbei auch mal das Beispiel. Gruß DateianhangProTool_Temp.zip (163 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf