17.11.2013 19:01 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Danke für den Tipp, werd ich gleich mal ausprobieren |
17.11.2013 19:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.03.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Hallo! Na mal ganz simpel an die Sache herangegangen! Das mit dem Verweis hast du ja hinbekommen, so das deine Arithmetik den Wert vom Schwellwertschalter hat. Dein Sensor liefert 1Hz pro 9,4l/h, richtig? Angenommen dein Sensor liefert jetzt 10Hz, so wären das dann 94 l/h. Also rechnest du in der Arithmetik den Eingangswert * 94 und läßt das mit einer Nachkommastelle anzeigen. Bei 10Hz kommt so 94,0 l/h zur Anzeige! Siehe Anhang! DateianhangDurchfluss_Test 2.zip (29 Downloads) |
17.11.2013 19:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.03.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Mit der 0BA6 könnte das dann so wie im Anhang aussehen! Zum Thema Impulserfassung insbesondere imZusammenhang mit S0-Bus Auswertung von kWh-Zählern hat hier Betel schon sehr ausführlich geschrieben. Da hilft die Suche hier im Forum! DateianhangDurchfluss_Test 3 0BA6.zip (36 Downloads) |
18.11.2013 08:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo BEN83, vielleicht hilft Dir eine Kombination der hier vorgestellten Varianten weiter. Zur Berechnung der Liter/Stunde für die Anzeige der Vorschlag von motmonti mit dem V/R-Zähler. Da der V/R-Zähler aber so die Frequenz nicht darstellt, parallel dazu für das Display den Schwellwertschalter (fre). DateianhangFrequenz nach Durchfluss (2).zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf