30.10.2015 08:56 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo, Ich habe mir das Anwendungsbeispiel ( https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/81367009 ) herunter geladen und bin am testen. Soweit läuft es aber die erzeugte Datei wird nicht in den Zielordner geschrieben. Anmeldung am FTP-Server läuft, zeigt auch an das es übertragen wird im FileZilla nur ich bekomme immer die Meldung 8DF1 Zeitüberschreitung in der HMI. hier noch die Logdaten vom FileZilla: (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> 230 Logged on (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> TYPE I (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> 200 Type set to I (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> PASV (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> 227 Entering Passive Mode (192,168,0,241,241,53) (000028)30.10.2015 08:30:46 - werkstatt (192.168.0.160)> STOR FILE_2_2012-1-9.dat (000028)30.10.2015 08:30:51 - werkstatt (192.168.0.160)> disconnected. Kennt jemand das Problem und kann mir da weiter helfen? mfg Sven |
Zuletzt bearbeitet von: Sven K. am: 30.10.2015 09:07:21Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02.11.2015 13:27:47Link umgewandelt |
|
02.11.2015 18:33 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo Owei, die Port´s sind alle frei geschalten mit FileZilla Client komme ich ohne Probleme auf den FileZilla Server. hier die Wireshark Datei: DateianhangFTP_Test.zip (52 Downloads) |
05.11.2015 17:28 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo Owei, danke für deinen Einsatz. Hardware: CPU: 1214 DC/DC/Rly, 6ES7 214-1HG40-0XB0, V4.1 HMI: TP900 Compfort, 6AV2 124-0JC01-0AX0, V13.0.1.0 Die Steuerung ist direkt mit dem Laptop verbunden da dürften keine weiteren Funktionen im TCP sein. Ich habe mir das ober genannte Beispiel Programm aufgespielt und nur im Programm die Hartware geändert. Ist es möglich dass noch Änderungen in den Hardware Eigenschaften vorgenommen werden müssen? MfG Sven Hier noch der FileZilla-Log: DateianhangFileZilla.txt (63 Downloads) |
10.11.2015 15:32 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo, Problem beseitigt habe jetzt mal die CPU urgelöscht jetzt läuft alles. mfg Sven |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf