09.06.2010 18:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hast du sowaswie ein Hochregallager? Da würde eine DP-Station über Funk / WLan usw. angebunden. Eine direkte / generische Funkfernsteuerung für Micromaster gibt es aber nicht. Seh dir doch mal diesen Thread an: /tf/WW/de/Posts/12248 Ich glaube, J_Bell könnte da am ehesten was zu sagen, ich befürchte aber das er z.Z. im Urlaub ist.... |
09.06.2010 19:48 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi >Funktionen der Fernbedienung sollen sein: >- ein/aus >- vor/zurück >- Drehregler für stufenlose Geschwindigkeitsregulierung >- Notaus Frage: Was passiert, wenn der "ein" und "vor" dauerhaft ansteht ? Natürlich in diesem moment funktioniert der Not-Aus nicht ! Hierin siehst du KEIN problem ? >Es geht bei mir nicht um eine schnelle Übertragungsrate. >Eine halbe Sekunde auf oder ab "wäre" auch kein Problem. So ne halbe Sekunde verspäterter "Not-Aus" sehe ich auch ganz lässig entgegen Ich hoffe, ich habe dir einige DENKANSTÖSSE gegeben. Thema Risikobewertung Du haftest für dein "tun", notfalls ermittelt der Staatsanwalt bei Todesfall. Du bist dir darüber schon im "klaren" ? >Meine Installation wird Outdoor verwendet und muss mobil sein. Hierin sehe ich das gerindere Problem. >Wer kann mir noch Inputs geben ? Sage doch erst mal, um welche Anwendung es sich handelt ! Da wir im Industriellen Bereich sind, würde ich dir nachfolgendes empfehlen zu lesen. http://www.welotec.de/solution/CMS/Funkfernsteuerungen_Produktuebersicht.aspx?gclid=CLWOt_vGk6ICFQkf3wod3FXC0A http://www.welotec.de/solution/CMS/Funkfernsteuerungen_Anwendungen.aspx?ClientID=wf4732698a-b8c1-4fb2-ad15-c56643ee8f96&SiteID=0&GroupID=308&Status=3187A59CA7ADACA69F9F99&Language=D http://www.welotec.de/solution/CMS/RADIOSAFE_Funkfernsteuerung_Not_Halt.aspx?ClientID=wf4732698a-b8c1-4fb2-ad15-c56643ee8f96&SiteID=0&GroupID=311&Status=3187A59CA6ACACA69F9F99&Language=D http://www.b-command.com/produkte/funkfernsteuerungen/funkfernsteuerung-jump.html?gclid=COW8jbLHk6ICFRcL3wodGyVa1w http://www.hbc-radiomatic.com/ger/Produktvorteile/HBC-Funkfernsteuerung.php?gclid=CK_f1MXHk6ICFQcx3wodWXmn0w http://www.directindustry.de/industrie-hersteller/funkfernbedienung-62833.html u.s.w. Bei fragen hier im Forum Wir meinen es nur gut mit dir, ich hoffe, du nimmst die Ratschläge von uns an. Gruss |
Karl |
|
09.06.2010 22:57 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi O.K. Schau dir mal z.b. das an. http://www.conrad.de/ce/de/product/646473/Funkfernbedienung-Rollladenschalter/SHOP_AREA_17199&promotionareaSearchDetail=005 Reichweite testen ! ( Canrad sgt 100 meter) Eventuell Spannungsentkopplung durch 230 Volt Relais. Oder mal weitersuchen. Google ist dein Freund. Gruss |
Karl |
|
10.06.2010 12:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dann solltest du vielleicht auch mal hier nachfragen, wenn du dir auch selber etwas zusammen löten kannst / willst. http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik |
Folgen Sie uns auf