Industry Online Support
Technical Forum
10.06.2010 13:05 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich bin zwar Bastler, möchte dieses Mal aber eine möglichst "professionelle" Anlage aus Originalbauteilen. Wenn es diese für meine Zusamenstellung gibt. |
10.06.2010 16:42 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi Sender 12 Kanäle, Reichweite 150 meter. http://www.eldat.de/de/produkte/baseline/sender/54-multikanalsender-rt22.html Empfänger 4 Kanal, benötigst du mehr als diese benutze 2 Stück hiervon. Jedoch vorher mal nachfragen. http://www.eldat.de/de/produkte/baseline/empfaenger/64-universal-empfaenger-rcu01-4-kanal.html Im Empfänger sind 4 Relais drinnen. Einfach an den MM ran und läuft. Hast du ausreichend EIngänge an deinem MM ? Welchen Typ hast du? ( Je nach Typ hast du mehr oder weniger digitale Eingänge) Wenn du diese Teile kaufst, bekomme ich aber eine 5* Bewertung Und die Kollegen natürlich auch. Scherzbeiseite, ich denke, dass du hiermit gut zurecht kommen wirst. Dieses System habe ich bei einen Kunden verwendet. Es läuft stabil, die Batterie wurde noch NIE getauscht. Auch mit der Reichweite ist er sehr zufrieden. |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf