26.08.2014 23:13 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo Forengemeinde, bin Neuling was die Logo betrifft und habe mit dem PI Regler relativ viele Fragezeichen ? Ich möchte gerne eine PI Regelung realisieren. In dem Sinne wie ich PI Regler kenne funktioniert das aber irgendwie nicht. Eventuell kann ja jemand weiterhelfen ( siehe Mini Schaltung im Anhang ). Mein Aufbau ist: Analogeingang PT 100 über Analogverstärker zum PI Regler und dann ? PWM ? Dann müsste der PI Regler aber auch wie ein PI Regler funktionieren --> Der Analogeingang gibt den Istwert vor. Wird im PI Regler verarbeitet und gibt dann die Stellgröße via PWM Modul ( Taktgeber ) zum Ausgang. Im Simulationsbetrieb funzt es leider nicht. Normal dachte ich mir einen zu regelnden Sollwert von 10°C. Ein Typisches Regelverhalten mit Aufbau eines I-Anteiles der z.B. bei unterschreiten des Sollwertes erhalten bleibt ( taktzeiten zum Ausgang bleiben verlängert erhalten ) und wieder über die I-Zeit abgebaut wird funktioniert bei meiner Schaltung nicht. In der Simulation funzt es mal, und mal nicht... Viele Grüße Wolfgang DateianhangPI.zip (138 Downloads) |
27.08.2014 08:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal, ob Du so weiterkommst... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.09.2014 09:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Bei 0-10V gibt es ja auch keinen Negativbereich, vieleicht daher die Verwirrung des PI!? |
Folgen Sie uns auf