08.02.2020 21:27 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, meine Frage passt jetzt nicht ganz hierher, aber es geht ja hier auch um das PAC! Funktioniert der Datenaustausch auch ohne SPS (Logo), zwischen dem PAC (in meinem Fall PAC3200T) über Profinet mit einem Siemens HMI Gerät (in meinem Fall KTP 700)? Kann das KTP700 die Werte des PAC3200 lesen? Auch ohne SPS? vlt hat ja jemand eine Ahnung. Da die Logo mit größeren Werten überfordet ist, auch mit der Auslesezeit! Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2020 07:59:59Neue Überschrift nach Splitten |
|