13.07.2010 15:49 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Sie taten nicht erwähnt genau, welche Hardware Gebrauch dort sein wird. Schauen Sie darauf FAQ:Welche Eigenschaften muss eine SIM-Karte zur Verwendung bei SINAUT-Netzen und zum Aufbau von Fernverbindungen mit TS-Adapter und Teleservice haben? Fragen Sie dann gerade in Gesellschaften für Mobiltelefone für das Angebot. In meinem Land hängt der Preis nur von der Menge von übertragenen Daten ab. Sogar 25 Euro für die entfernte Verbindung sind in der Industrie nicht so viel teuer. Gruss, Hristo Mihalev |
14.07.2010 12:17 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, das Problem ist das CSD sukzessive abgeschaltet wird. Das bedeutet das in der Regel versucht wird den gesamten Datenverkehr auf paketbasierte Dienste wie GPRS, EDGE, UMTS oder HSCSD zu schieben. In einer Übersicht aus dem Jahr 2003 findet man bei Teletarif noch einige Anbieter die auch CSD für Prepaid Karten angeboten haben, ich fürchte aber das dieser Dienst inzwischen abgeschaltet ist. Gibt es keine Möglichkeit über IP basierte Dienste Fernwartung zu betreiben? Inzwischen soll es sogar Anbieter auf dem Markt geben die VPN on Call nutzen können ( VPN Verbindungen die aufgebaut werden sobald ein Anruf auf das Gateway erfolgt ist ) Gerade bei Dienstleistern die über eine Internetanbindung verfügen ist dies sehr lukrativ und durch Prepaid Karten günstig realisierbar. Viele Grüße J_Bell |
30.09.2017 22:26 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Der CSD Dienst von Telefonica wird Ende 2017 eingestellt. Bei Vodafone gibt es den CSD Dienst noch weiterhin: https://forum.vodafone.de/t5/Mobilfunk/CSD-Standard-Ist-dieser-Dienst-aufgek%C3%BCndigt/m-p/1417390/highlight/true#M138951 Mögliche Tarife im Vodafone Netz: Weitere interessante Infos zu CSD auch hier: https://www.vde-thueringen.de/resource/blob/787196/22224269271524e8102a75c3a0acd279/aktuelle-entwicklung-bei--kommerziellen-funknetzen---von-csd-zu-lte--data.pdf Dateianhang579.pdf (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bert172 am: 30.09.2017 22:30:45Zuletzt bearbeitet von: Bert172 am: 27.10.2017 01:12:44 |
|
Folgen Sie uns auf