05.03.2020 15:13 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich habe mir mit einer Logo8 ein kleines Garagenlicht Programm gemacht welches soweit auch funktioniert. Ein kleines Problem habe ich aber trotzdem. Der Ablauf soll sein: wenn ich die Garage öffne soll ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang die Beleuchtung für die eingestellte Zeit angehen was auch funktioniert. Nun ist es aber so, wenn z.B. die Garage am Nachmittag aufgemacht wird und offen bleibt sich die Beleuchtung ebenfalls bei Sonnenuntergang für die eingestellte Zeit einschaltet, was aber nicht notwendig ist. Kann mir jemand sagen wie ich das Lösen kann? Im Anhang das Programm von mir P.S.Die Lichtschranken und der Leuchtmelder im Programm sind nicht für die Licht Steuerung. MFG DateianhangSchaltplan2.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GehtDieNixAn am: 03/05/2020 15:16:54 |
|
05.03.2020 15:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Hab es gerade versucht, aber in der Simulierung geht das Licht nicht an. |
06.03.2020 10:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32632 Bewertung: (4045)
|
Bitte schön, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf