21.02.2014 21:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich hatte zum Wochenende halt noch ein paar Perlen übrig. |
22.02.2014 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit 17V und 0,165A hat die Spule einen Widerstand von 103 Ohm. Da die 24V für die Logo ja eh gestellt werden müssen, braucht es einen Vorwiderstand von 42 Ohm, um die 7V bei 0,165A darüber abfallen zu lassen. Dieser Widerstand braucht eine Leistung von 1,5 W und wird sich dabei gut erwärmen. Nach der Beschreibung glaube ich nicht, das dieses Ventil gut auf PWM reagiert. Ich habe in einem anderen Beitrag schon ein Programm vorgestellt, welches mit vier Ausgängen und Widerständen ein Digitalpotentiometer realisiert. Hierzu werden vier Widerstände in Reihe geschaltet und von den vier Ausgängen binär codiert überbrückt. Somit entsteht ein 16-stufiger Vorwiderstand. Über diesen läßt sich der Ventilstrom in 16 Schritten von 0,01A bis 0,16A (0,165A) stellen. Die Tabelle zeigt die Schritte und nötigen Widerstände. Für die Realisierung sind damit keine Bastelarbeiten und Zusatzmodule notwendig! Im Anhang das Programm dazu, welches an die Brennersteuerung angepasst werden kann!
DateianhangBrennerventil.zip (81 Downloads) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.02.2014 10:34Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.02.2014 10:08Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.02.2014 09:58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2014 10:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang noch die Excel-Tabelle zur Widerstansberechnung. Der Vorwiderstand vor dem Ventil muß natürlich 42 Ohm betragen!!
DateianhangGasbrenner.zip (90 Downloads) |
22.02.2014 13:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo 190B! Danke für den Tip! Der Merker war überflüssig und stammte von einer anderen Anwendung. Hab es geändert und die Excel ist jetzt auch drin! DateianhangBrennerventil 2.zip (94 Downloads) |
22.02.2014 14:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Nehmen wir an, das kein Ausgang geschaltet ist, dann sieht die Anordnung so aus o---150---o---301---o---601---o---1.203---o--------42----------o---------103--------o wobei die letzten beiden Widerstände der Vorwiderstand und das Ventil sind. Das macht zusammen dann 2.400 Ohm, an die 24V angelegt werden. Damit fließt jetzt ein Strom von 0,01A (10mA). Sind jetzt zum Beispiel Ausgang 1 und 3 geschlossen, sieht die Schaltung so aus o-----------o---303---o---------o---1.203---o--------42----------o---------103--------o Das macht zusammen 1506Ohm an 24V und somit 0,016A! In der Exceltabelle ist ein Fehler! Hab die neue mal noch angehängt! Hoffe das jetzt alle Fehler entfernt sind! Die Staffelung kann man durch anpassen der Widerstände noch ändern! DateianhangGasbrenner21.zip (74 Downloads) |
22.02.2014 15:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmals! Im Anhang jetzt noch die umgestellte Datei zur Ermittlung der idealen Widerstandskompinationen. Ändert man die Werte bei R1 bis R4, berechnet die Datei die resultierenden Ströme, so das man den Verlauf anpassen kann! DateianhangGasbrenner Berechnungshilfe.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf