Industry Online Support
Technical Forum
29.10.2014 13:27 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.09.2020 Beiträge: 201 Bewertung:
|
Hallo cusco, es gibt durchaus Anwendungen mit der S7-1500, die für die Gebäudeautomation von Nutzen wären, z.B. Energiedatenmessung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/89042981 Für die Gebäudeautomation kann man auch eine S7-1200 einsetzen. Sehr stark in dem Bereich und von vielen Kunden angewendet ist aber vor allem die LOGO-Steuerung, da dieseals kostengünstige Lösung und dank flexibler Programmierung sehr schnell in Lösungen im Gebäudebereich integriert werden kann(läuft mit eigener Software - also nicht mit TIA-Portal). Hier wären z.B. einige Applikationsbeispiele, damit du einen Eindruck bekommst: Applikationsbeispiele zu LOGO! und S7-1200 Applikationsbeispiele zu S7-1500 Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen Gruß, KM_AS |
Folgen Sie uns auf