27.08.2011 12:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau dir mal den Beitrag von Xplosion an. Er hat mit WinCC eine Visualisierung erstellt. |
07.09.2011 15:12 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, geh mal in die Systemsteuerung. Da solltest du das PG/PC Interface finden. Das wird soweit ich das kenne mit allen Siemens Automatisierung SW automatisch installiert. --> Doppelklick dann solltest du Bild 1 sehen. Als Zugangspunkt S7ONLINE (STEP 7 ) auswählen und unter "Benutzete Schnittstellenparametrierung" deine EthernetHW auswählen mit der du an der LOGO! verbunden bist. Damit hast du die Möglichkeit geschaffen, das dein PC mit WinCC Basic V11 mit der LOGO! 0BA7 kommunizieren kann. Wenn du alles konfiguriert hast und es passt, dann bitte das HMI Bild aktivieren und den Knopf in Bild 2 betätigen. Dadurch wird deinPC praktisch zu einem Panel. Ein Fenster geht auf, an dem das projektierte Bild zu sehen Bild 3incl. der projektierten Schaltflächen und Anzeigenund du kannst prüfen, ob alles funktioniert. Hoffe das hilft dir weiter. Gruss Helmut DateianhangLOGO! 0BA7 und WinCC Basic V11.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf