18.02.2016 09:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, kann man die Geschwindigkeit bei einer Modbus TCP Verbindung beeinflussen? Setze eine CP 343-1 ein. Lese über die Verbindung drei Slaves ein. Dies funktioniert, aber die Daten werden nur alle 4-5 Minuten aktualisiert in der s7, obwohl ich mit einem Impus von 2s Daten anfordere. Bekomme auch keinen Fehler! Die Daten auf den Slaves ändern sich alle 2 Sekunde. Gruß Markus ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.02.2016 12:34:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.02.2016 10:24 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 954 Bewertung: (123)
|
In welchem OB rufst Du denn den Modbusbaustein auf? |
Folgen Sie uns auf