22.08.2011 17:17 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 17.12.2018 Beiträge: 3176 Bewertung:
|
Diese Problem konnte ich auch schon beobachten. Und da ist es ein winziges Programm gewesen, mit einer direkten Logo-Logo -Verbindung. Es macht also kein Unterschied, ob das Netz mit anderen Dingen belastet ist oder nicht. Für schnelle Anwendungen sollte man halt schauen, ob man die "schnellen Dinge" auf der Master-Logo anklemmt und die weniger wichtigen eben an der Slave. Ich denke, daß ich mit meinem neuen Projekt vor einem ähnlichen Problem stehen werden. Nur das ist es ein analoger Wert (Winkel Soll-Ist-Vergleich) an der Slave, ich denke aber, daß ich dies ändern muß. |
Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf