07.03.2017 16:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So, hier mal ein Vorsachlag mit einer LS! Die Ausschaltverzögerung B003 bestimmt die minimale freie Strecke in Sekunden. Erfolgt vorher eine Unterbrechung der Lichtschranke wird zu eng ausgegeben. Wird die Zeit überschritten, folgt B010 mit der zulässigen Tolleranz. Läuft diese Zeit ab ohne Unterbrechung der Lichtschranke, wird zu weit ausgegeben! Über I2 kann der Fehler resetet werden. Soll nur fortlaufend angezeigt werden, muß der Reset mit der fallenden Flanke von I1 ausgelöst werden! Viel Spaß beim Testen! DateianhangLücke.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf