28.01.2012 01:21 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 23.03.2024 Beiträge: 1195 Bewertung: (112) |
Ich habe versucht, etwas für dich zu machen. Das Programm misst die Zeit zwischen zwei Impulsen am Eingang, und berechnet so die Geschwindigkeit. Es funktioniert nicht gut für hohe Drehzahlen. Beachten Sie, dass die Simulation auf dem PC schlechter als die tatsächliche LOGO!. So auf Ihr richtiger LOGO! fuctionierd das programm besser (genauer) Viel Spaß damit Dateianhangspeed.zip (285 Downloads) |
30.01.2012 12:32 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Christopher, wie genau soll die Anzeigeauflösung werden ( 1 Km/h oder 0,5 Km/h). Und wie lange darf die Messpriode sein? Gruß Tom |
31.01.2012 01:52 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo schöni09, wenn du eine Logo 0BA7 12/24 hast, hat diese analoge Eingänge, sonst nicht. Bisher war nur von V7 Soft Comfort die Rede und das ist ja die Software die für alle Logos egal welcher Spannung funktioniert. Ich denke, das Impulszählung der falsche Ansatz ist. Der Näherungsschalter mit analogem Ausgang liefert dir z.B. bei 1000 Impulsen 10V und bei 500 Impulsen 5V die dann mit analogen Bausteinen geschickt skaliert werden müssen. Nur mal so eine Idee. MfG. ring24h Dateianhangcontri.pdf (85 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
31.01.2012 10:03 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Christopher, ich hab mal eine Schaltung für einen Digitalen Sensor entworfen. Schau mal ob Du damit zurecht kommst. Gruß Tom DateianhangV-Messung.zip (87 Downloads) |
31.01.2012 10:36 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hatte noch zwei Buggs, sollte jetzt funktionieren.
DateianhangV-Messung.zip (132 Downloads) |
31.01.2012 11:48 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Christopher, stell doch mall den Sensor (Hersteller, Typ, Bestellnummer) hier ins Forum. Dann kann man besser Auskunft geben. Gruß Tom |
31.01.2012 13:37 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 23.03.2024 Beiträge: 1195 Bewertung: (112) |
Ich benutze einen Impulsgeber (B002), die 5 Impulse pro Sekunde ergibt. Mit jeder Betätigung der I1-Eingang ist ein Impuls (B001) in Anbetracht der Ermittlung des Fortschritts (B004). unten ist ein weiterer Impuls (B006), dass der Zähler (B003) wieder für die nächste Berechnung Null. B003 zählt die Anzahl der Impulse (B002) zwischen der Aktivierung der I1-Eingang. In B003 ist so 5x Anzahl der Sekunden, die Zeit zwischen zwei Impulsen am Eingang I1. B004 in die Berechnung der Entfernung zwischen zwei Radschrauben (zurückgelegte Strecke) und die Zeit zwischen zwei Pulsen sind umgerechnet m / h. B004 ist ebenfalls in drei Dezimalstellen wird so eingestellt, dass die Berechnung in kmh heraus kommt. Sie können das Programm genauer Puls der Zeit B002 kleiner, so dass mehrere Impulse gezählt werden. Diese müssen dann für die Berechnung in B004 angepasst werden. Wenn B002 liegt bei 0,01 und 0,01 als in B004 Kurze Impulse (B002) arbeitet im Simulationsverfahren auf dem PC ist nicht gut, eine echte LOGO das funktioniert viel besser (schneller) ausprobieren. Success. PS ein benutzerdefiniertes Programm verbunden ist, Ihre Raddurchmesser angepasst wird, und die Formeln in den Kommentaren verbessert (teilweise in Englisch sorry) Fehler im Text: google translate this for me Niederländisch. DateianhangSpeed2.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf