01.02.2012 14:41 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Mein Programm ist genauer Namate die Geschwindigkeit sinkt. Ich hatte einen voorstelleing einem so großen Traktor mit großen Rädern, schwimmt durch das Ackerland. Aber hier sind die großen Traktoren fahren 65 km / h und schneller auf öffentlichen Straßen. Willst du eine Lösung für höhere Geschwindigkeiten, die ich gemacht hatte gelegt in ein anderes Thema. Aber dennoch passen Sie die Radgröße, oder vielmehr die Strecke durch das Rad eines Impulses. Jets is es fur sie geeigned mit 0,3125 meter Es funktioniert aus jeder Sekunde, um die Anzahl der Impulse, die in count kommt und erwartet, dass km / h. Dieses Programm funktioniert besser bei steigender Geschwindigkeit. Wenn Sie ein wenig handlich, dann beide Programme in einem Programm machen. Auch eine automatische Auswahl für eine begrenzte Geschwindigkeit. Chancen im Überfluss. DateianhangSpeed-High2.zip (89 Downloads) |
22.02.2012 13:16 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hier noch die korrekte zip datei! Mfg Christopher Schönauer DateianhangSchaltung fertig.zip (78 Downloads) |
22.02.2012 15:10 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hatte noch einen kleinen Fehler in der zuvor hochgeladenen Schaltung. Anbei nun jene die Funktioniert. sorry MFG Christopher DateianhangProgramm 1.zip (91 Downloads) |
22.02.2012 21:38 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Christopher, schau dir mal meine Lösung an. Gruß Tom DateianhangWegstrecke.zip (126 Downloads) |
23.02.2012 11:37 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Tom Danke für deine Lösung. Diese Funktioniert sehr gut !! MFG |
Folgen Sie uns auf