27.01.2012 21:44 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Wie kann ich die geschwindkeit messen mit ein sensor am zahnrad |
28.01.2012 16:56 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ich habe versucht, etwas für dich zu machen. Das Programm zahlt die impulsen am Eingang in eine secunde. Mus noch multipliert werden mit der Abstand der Rad eine Umdrehung macht, und multpliet werden mit 3,6 ( m/sec -> km/h) messung mit 2 decimalen, Multiplier mit 100 Und berechnet so die Geschwindigkeit. Es funktioniert nicht gut für niederige Drehzahlen. Suchen sie ein program fur niederiege geschwindigkeiten beobachten sie ins forum hieroben, da is mit die selbste frage eine losung van mir. DateianhangSpeed-High.zip (71 Downloads) |
29.01.2012 12:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Maieug, ergänzend zu den vorhergehenden Antworten findest du über eine SUCHE "Drehzahl LOGO" Schaltungen zur Impulsauswertung (insbes. von mir). Eine Zusammenfassung kannst du auch über den aktuelen Beitrag Momentanleistung abgreifen... Natürlich musst du (Anstelle einer Leistung) aus den Umdrehungen (bzw. Teilumdrehungen), abhängig von der radialen Position der Schraubenköpfe und dem Reifenaußendurchmesse, die Fahrzeuggeschwindigkeit mathematisch ableiten und mittels Analogblöcken in der LOGO! "berechnen".... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf