15.02.2017 22:29 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 11.12.2023 Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hallo wenn eine Benachrichtigung Mittel Telegram auch möglich ist Probier mal TeslaSCADA |
16.02.2017 07:12 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 264 Bewertung: (45) |
Ich denke mal, das dieses Gerät alles erfüllen kann, was du dir vorgestellt hast: https://www.insys-icom.de/icom/de/produkte/router/MoRoS/MoRoS-LAN Neben der Verbindung zur Logo über digitale E/A bietet dieses Teil u.A. auch eine Logo-Kommunikation per LAN-Verbindung. Damit ist es ziemlich dicht an der "eierlegenden Wollmilchsau", das hat aber natürlich auch einen entsprechenden Preis. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2017 21:44 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Schaue ich mir mal an, wenn das natürlich auch schon dPreislich sehr weit oben liegt. Danke für den Tip. |
17.02.2017 08:20 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, die Fa. BellEquip hat da einige Geräte im Programm: Potentialfreie Kontakte überwachen sein. Ich habe mit diesen Geräten abre noch nie gearbeitet. Alternativ würde auch ein VPN-Router funktionieren: Der hat standardmäßig GSM, kann aber auch mit Ethernet für WAN ausgestattet werden. Hat 2 diditale Eingänge über die SMS oder E-Mails verschickt werden können. Ich glaub es gibt auch eine Erweiterung für mehr Eingänge. Mfg |
Folgen Sie uns auf