15.06.2019 21:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
19 Frames in 3 Sekunden. |
06.07.2019 10:04 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
Hallo nochmals ans Forum, Ich habe mich nochmals mit dieem Problem beschäftigt. Einstellungen unter den genannten Browsern, die einen Einfluss nehmen könnten habe ich nicht gefunden. Allerdings beim Spiel mit den Zeiten stellte ich fest, das bei Opera die Darstellung zuverlässig ist, wenn man 45s nicht unterschreitet. Eine Testdatei füge ich im Anhang bei. mfg [snip] besten Dank vorab ! DateianhangTaster Test.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/08/2019 06:56:40Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
08.07.2019 06:56 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von Ella_68 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man mit HTML die Schrift samt Größe für die Darstellung der Werte im Browser ändern? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf