Industry Online Support
Technical Forum
09.02.2009 11:38 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 22.12.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Oliver85, vielleicht kannst Du mit dem Statusdoppelwort was zaubern: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18652631(s. Seite 330). Du müsstest dann einfach am Anfang des OB1 (oder z.B. in einem Zeit-OB) bei gesetztem Bit ("Empfänger hat neue Daten erhalten") eine Zeit neu starten und das Bit löschen. Wenn die Zeit irgendwann mal ohne Neustart abläuft, liegt ein Verbindungsabbruch vor und Du musst die Pumpen anhalten (ich nehme an, die Pumpen werden von der Empfänger-CPU gesteuert). Wenn dann das Bit wieder erscheint, steht die Verbindung wieder. Vielleicht ist das eine Lösung. mfG, not_my_fault. |
Folgen Sie uns auf