22.09.2015 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066) |
Man kann die GPS-Positionsdaten laut Handbuch des CMR an die Logo schicken. Dafür wird ein 16-Byte-Paket abgeschickt. Kannst dir ja mal den Auszug aus dem Handbuch durchlesen. Du musst dann einiges in der Logo tun, um die Daten aufzubereiten. DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040 Ausgabe 2015_05 Seiten 106-107.pdf (96 Downloads) |
23.09.2015 20:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ne alte Omron hab ich auch noch rumliegen! |
12.06.2019 18:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Leider weiss ich jetzt nicht wie es weiter ging ?? Schade |
Folgen Sie uns auf