Industry Online Support
Technical Forum
23.11.2011 15:43 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo liebes Forum, kann mir jemand erklären, wieso das angehängte Beispiel bei eigentlich gleichen Zahlen ein unterschiedliches Ergebnis bzw. eine unterschiedliche Anzeige im Meldetext ergibt? Steh etwas auf dem Schlauch... Danke! Grüße Dan DateianhangZeit.zip (89 Downloads) |
23.11.2011 17:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Servus... Wann genau tritt dein Problem denn auf? Beschreibe doch mal kurz die Schaltung, damit man den Fehler evtl. nachvollziehen kann. |
24.11.2011 09:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ok, nachvollziehbar Ich habe etwas rum-experimentiert und hatte irgendwie immer das gleiche Ergebnis. Ich schiebe das Problem auf die Zykluszeit der Logo. Im B002 wird das Ergebnis nach einem Zyklus errechnet. Beim B001 erst nach dem 2. Zyklus, da das Ergebnis aus B005 erst nach dem 1. Zyklus in B001 bereitsteht. Das kann man sich sogar in der Simu ansehen, es gibt dort die Möglichkeit Zyklus für Zyklus anzusehen. Im Anhang habe ich mal mit einer Einschaltverzögerung deinem Problem entgegengewirkt. DateianhangZeit_neu.zip (58 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.11.2011 09:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, das war die Lösung. Ist aber ein sehr komischer Effekt... Schöne Grüße Dan |
25.11.2011 09:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ist kein "Effekt", das liegt einfach an der Zykluszeit der Logo. |
Folgen Sie uns auf