Industry Online Support
Technical Forum
18.11.2010 23:25 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe die letzten Tage das Forum durchsucht aber leider noch nicht das gefunden was ich suche. Zum Einsatz kommen soll die BA06 pure in 24V, das DM16 in 24V, das AM2 und das TD. Es geht um folgendes: Es soll bei einem Grundstück mittels 2 U-Pumpen der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. Die Ansteuerung erfolgt mittels einer Hydrostatischen Füllstandssonde, 4...20mA. 0...1Bar also max. 10m Einbautiefe. Die Sonde wird in einem Steuerpegel montiert. Über diese Sonde soll das Absenkziel vorgegeben werden. Das heißt man gibt einen Wert ein, sagen wir mal 4 Meter, dann senken die Pumpen den Wasserstand kontinuierlich auf den Wert ab. Die Auswertung des 4...20mA Signals erfolgt in dem AM2 Modul, in der Logo auf einen Analogen Schwellwertschalter. Dort gebe ich den Bereich ein zwischen denen die Pumpen laufen sollen. Ich kann mir ja das Eingangssignal als Bargraph auf dem TD anzeigen lassen. Allerdings nur den Stromwert. Gibt es eine Möglichkeit den angezeigten mA Wert in ... Meter Wasserstand umzuwandeln? Das heiß das ich auf dem TD immer den aktuellen Wasserstand angezeigt bekomme. Wenn die Sonde nicht in 10m Tiefe ist sondern nur in 6m Tiefe, wie muss ich Gain und Offset einstellen? Die Sonde soll im Nachhinein nicht mehr in der Höhe verstellt werden. Wie kann ich die "Sollwert" Wasserstandshöhe am TD am einfachsten eingeben. Geht das auch ohne eine komplizierte Gain und Offset einstellung? Die U-Pumpen haben zusätzlich eine Trockenlaufschutz, der mit in die Ansteuerung einwirkt. Ich hoffe das ist alles so machbar wie ich mir das überlegt habe. Sollten noch irgendwelche Infos fehlen, dann bitte Bescheid sagen. Habe in Anhang mal meinen jetzigen Stand hochgelagen. Für weitere Anregungen bin ich dankbar. Mit freundlichem Gruß Bandit 2010 DateianhangPumpensteuerung.zip (88 Downloads) |
19.11.2010 09:57 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Stehen Bäume an der Stelle, wo das Grundwasser abgesenkt werden soll? |
19.11.2010 10:24 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ja, aber die ganze Sache wird von einem Ingenieurbüro betreut. Die machen die Berechnungen wie weit das Wasser abgesenkt wird. |
Folgen Sie uns auf