31.03.2015 16:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen lieben Dank ChristophD für deine schnelle Hilfe, der Tipp hat in soweit geholfen, dass ich die EA Verschaltung in Work Visual erfolgreich vornehmen konnte. (Seite 1 in screenshots201503311553.pdf) Die CPU habe ich nun wieder als IO-Controller (Profinet Master) konfiguriert. (Seite 2 in screenshots201503311553.pdf) Leider kommt keine Kommunikation zu Stande, die KUKA Steuerung meldet über das SmartPAD: Gerät cpuxb1515xb2pn.profinet-schnittstellexb16a4f konnte nicht gestartet werden innerhalb von 20000ms (Seite 6 in screenshots201503311553.pdf) Von TIA aus kann man dem Diagnosestatus der KUKA Steuerung die Meldung "Nicht erreichbar" entnehmen. (Seite 3 in screenshots201503311553.pdf) Mit KUKA Work Visual (auf dem Programmier-PC) kann ich mich jedoch auf die CPU verbinden. (Seite 4 in screenshots201503311553.pdf) Es scheint also, als würde der Fehler bei der KUKA Steuerung liegen, bzw an meiner fehlerhaften Konfiguration Profinetnamen und IPs habe ich in allen Konfigurationen überprüft, daran wird es wohl nicht liegen. In WorkVisual habe ich noch die folgenden Einstellmöglichkeiten (Seite 5 in screenshots201503311553.pdf): Anwender ID (derzeit 3) ARP-Cache löschen (derzeit aktiviert) Diagnosealarm als Meldung ausgeben (derzeit aktiviert) Hat jemand eine Idee was die Ursache des Problems sein könnte? Ich bin für jeden Denkanstoß dankbar. Beste Grüße Michael Dateianhangscreenshots201503311553.pdf (369 Downloads) |
02.04.2015 13:46 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, die angehängte Datei habe ich verwendet, die Dateiendung txt ist durch xml zu ersetzen, da der Upload von xml Dateien nicht funktioniert. Wie funktioniert die Projektierung der KUKA IOs in TIA? Ich ging davon aus, dass ich die Variablen über die Ein- und Ausgangsadressen abfragen / ansprechen kann. Gruß Michael DateianhangGSDML-V2.31-KUKA-KRC4-ProfiNet_3.2-20140908.txt (635 Downloads) |
07.04.2015 12:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
d.h. also die GSDML manuell editieren? |
Folgen Sie uns auf