08.06.2009 12:00 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Gerald, in der Anlage findest Du noch eine weitere Möglichkeit für ein Störmelde- und Fernwirksystem das völlig autark betrieben werden kann und LOGO Funktionen integriert hat (GSM-4110). MfG SR-TEC DateianhangDatenblatt_GSM-2110_4110.pdf (152 Downloads) |
10.07.2009 14:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kenne auch nur die SMS-Funktion. Was bekommt denn dein Vater bei solch einem Anruf mitgeteilt? Wird evtl eine SMS vorgelesen? |
10.07.2009 15:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Gerald, ein GSM-Störmeldesystem mit Sprachausgabe gibt es von der Firma Kuhnt Kommunikationstechnik. Hier kannst Du eine WAV-Datei mit individuellen Text einspielen, die bei einer Störmeldung abgespielt wird. Der Vorteil dieser Benachrichtigungsart ist, das Du unmittelbar nach der aufgetretenen Störung einen Anruf erhälst und keine SMS mit unsicherem Zeitfaktor bei der Zustellung. Weiter Infos findest Du im Anhang Mit freundlichen Grüßen SR-TEC DateianhangGSM-Alarmmodul mit Sprachau...pdf (114 Downloads) |
10.07.2009 16:13 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo geraldheiling, zu deiner Ursprungsfrage tc35i gibt es mittlerweile einen Beitrag von Logo!Barbarian im englischen Forum. Geht wohl mit GSM und Tricks auch mit 10 Bit. Falls tc35i für dich noch ein Thema ist, hier mal der Link. https://www.automation.siemens.com/tf/WW/en/Posts/31729#top MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
12.07.2009 15:17 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
hallo raz im link von ring24h sind auch andere modems aufgelistet. mfg gerald |
Folgen Sie uns auf