17.04.2013 23:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo! Du kannst die Steuerung wie folgt testen: Schalte I4 auf high 1x F1 damit wählst Du eine Farbe aus 1x F3 damit startest Du die Maschine Mit I4 machst Du den "Takt". In betätigter Position werden die Ausgänge Schuss 1/2 gesetzt. Nach einer längeren Rücksprache mit meinem Bruder sieht das Bewegungsmuster so aus: Home - Schuss 1 high - Schuss1 low - Schuss 1 high - Schuss1 low - Schuss 1 high - Schuss1 low - Schuss 1 high - Schuss1 Home(Low) Dann wieder von vorne, aber mit Schuss 1 high Bei 2x F1 --> zwei Farben folgendes Muster: Home - Schuss 1 high - Schuss 1 low - Schuss 1 high - Schuss 1 low - Schuss 1 high - Schuss 1 low - Schuss 1 high - Schuss 1 Home(Low) - Schuss 2 high - Schuss 2 low - Schuss 2 high - Schuss 2 low - Schuss 2 high - Schuss 2 low - Schuss 2 high - Schuss 2 Home(Low) Dann wieder von vorne, aber mit Schuss 1 high B42 muss einen halben Schritt hinter B41 sein. Das RS FF B151 soll verhindern, dass B42 nach dem Start zu früh zählt. Hier habe ich immer wieder unreproduzierbare Prob, dass es manchmal beim Betätigen von F1 am Ausgang H wird. Sollte erst nach dem Start F3 und wenn Schuss 1 High (Q4) H wird, ebenfalls H werden. Ich habe auch gesehen, dass B42 zeitweise einen halben Impuls vor B41 ist, auch nicht reproduzierbar. Und der Homezähler B155 bekommt vom Q3 (Schuss 1 low) falsche Impulse. Dem bin ich aber noch nicht nachgegangen. Wie funktioniert das Loggen bei der 0BA7? DateianhangHäckelgallonmaschune_1.zip (73 Downloads) |
22.04.2013 17:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das mit den Schieberegister sieht so wie im Beispiel aus! Was die werteeingabe angeht, so baust du dir einen V/R-Zähler auf. Vorwärts mit F1 und Rückwärts mit F2 zum Beispiel. Den Zählerwert kannst du dann über Verweis in anderen Bausteinen als Grenzwert usw. nutzen. Ist aber hardwareabhängig. Es gibt da aber auch schon Beispiele hier im Forum! DateianhangSchieberegister ohne alles.zip (42 Downloads) |
Folgen Sie uns auf