12.11.2014 10:28 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo, dies ist der (hoffentlich) erste Beitrag von vielen um das Thema "Fragen zur LOGO! 0BA8". Da nicht immer neue Beiträge dazukommen, sondern Platzhalterbeiträge editiert werden, einfach öfter mal reinschauen. Im ersten Beitrag geht es um die neue Verweisfunktion der 0BA8, welche ja anders gestaltet worden ist gegenüber den Vorgängerversionen. Ein Verweis ist das Verbinden eines Parameters von einem Block zu einem anderen. Beispiel: Bei einer Einschaltverzögerung soll der Zeitwert kein fester Wert sein, sondern der aktuelle Inhalt eines Zählers. Dadurch wird der Zeitwert variabel gehalten. Als Anhang ist eine PDF-Datei vorhanden, welche die neue Ausführung der Verweisfunktion der 0BA8 erläutert. Ich hoffe, sie ist hilfreich. Dieses Thema wird nach Veröffentlichung von der Moderation geschlossen und "gepinnt". Dadurch haben nur die Moderation und meine Wenigkeit Schreibrechte in diesem Thema. Für Anregungen zu diesem Thema oder Beiträgen stehen die Moderation und meine Wenigkeit Euch zur Verfügung. Ihr könnt dazu Anfragen per PN oder in eigenen Themen erstellen. DateianhangErläuterung zur neuen Verweisfunktion ab 0BA8.pdf (2551 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 12.11.2014 11:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich25 Benutzer |
12.11.2014 10:52 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Thema: Wie kann ich in meinem Heimnetzwerk mittels WLAN-Geräten (I-Pad, Notebook etc.) auf den Webserver der 0BA8 zugreifen? DateianhangPortfreigaben.zip (2200 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 15.11.2014 15:18Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 12.11.2014 11:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
12.11.2014 10:52 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schalten eines digitalen Ausgangs über den Webserver Hier werden alle mir bekannten Möglichkeiten aufgeführt, um einen digitalen Ausgang über den Webserver zu schalten. DateianhangSchalten eines digitalen Ausgangs über den Webserver.pdf (3233 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 16.11.2014 20:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich7 Benutzer |
12.11.2014 10:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Neue Anwendungsbeispiele für die LOGO! 0BA8 |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 19.11.2014 19:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
12.11.2014 10:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Basismodule der LOGO!-Reihe 0BA8 DateianhangBasismodule der Reihe 0BA8.pdf (1414 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 25.11.2014 15:33 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf