19.12.2012 19:49 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1168 Bewertung: (282) |
Hallo Scroon, Auf der 15-poligen Sub-D-Schnittstelle liegt sowohl die Physik AUI als auch ITP (Industrial Twisted Pair) vor. ITP hat die gleiche Physik wie Twisted Pair, nur mit dem Unterschied der Stecker. Deshalb kann man ITP mit einem Kabel wie diesem auch zu TP machen: 6XV1850-2EH20 Lass Dich nicht vom Bild irritieren; Das Kabel hat auf einer Seite einen 15-poligen Sub-D-Stecker und auf der anderen Seite ein RJ45-Stecker.
Alternativ kannst Du aber auch gleich die RJ45-Schnittstelle des CP1613 benutzen. Es gab mal von Siemens einen AUI-TP-Converter in der Bauform eines 15-poligen Sub-D Steckers, ob der aber noch erhältlich ist bezweifele ich. Heute kann man dafür wohl den SCALANCE X101-1AUInutzen. Aber das bräuchte man nur wenn der CPausschließlich eine AUI-Schnittstelle besitzt die man auf TP umsetzen möchte (z.B. CP1413). Gruß, mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
11.01.2013 08:31 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Scroon, leider verstehe ich Deinen letzten Beitrag nur zur Hälfte.. Daher meine Frage, ist da nun noch was offen oder ist alles geklärt? DANKE |
Folgen Sie uns auf