22.05.2013 07:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen erstmal vorweg ich bin ein absoluter Logo Anfänger.... Ich habe hier im Forum eine Schaltung gefunden um die Signale eines Hallgebers in Hz in Umdrehungen pro Sekunde umzuwandeln. Jede Sekunde prüft die Schaltung den Hz Eingang und rechnet den dann hoch auf 60. Nur weiß ich wie genau diese Schaltung reagiert. Bei 25 Hz wäre das ja so ok denn da komme ich ja genau auf 1500Upm. Um einen Hallgeber zu simulieren hab ich einen Impulsgeber mit 1ms Startzeit und 1ms Pause davorgeschaltet. nach meinem Verständniss müsste das 50Hz ergeben. Allerdings zeigt mir die Steuerung immer nur 1500 Upm. Kann es sein das diese Steuerung mit den entsprechenden Einstellungen einfach nicht mehr Darstellen kann? Wie kann/muss ich die Steuerung verändern damit mir das Teil verlässliche Werte liefert ? Und gibt es eine Möglichkeit wie ich die Hz Zahl in der Simulation ändern kann z.B. einen Simulation eines Potis? Später wenn die Schaltung Funktioniert soll ein Motor überwacht werden der mittels FU zwischen 1488-1520 Upm läuft. Dieser Wert soll Sekündlich aktualisiert werden und sollte bis auf 2 Umdrehungen pro Minute genau angezeigt werden. Was muss ich ändern damit das mit der Schaltung machbar wird ? anbei die Schaltung. danke Dateianhangdemo upm.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: crank am: 22.05.2013 07:45Zuletzt bearbeitet von: crank am: 22.05.2013 07:45 |
|
22.05.2013 20:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
So etwa? Warum läßt du dir vom FU nicht 0-10V entsprechend der Frequenz ausgeben und wertest das mit der Logo aus? Ist viel genauer! Dateianhangdemo upm.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.05.2013 20:31 |
|
Folgen Sie uns auf