31.07.2009 14:10 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (1) |
Hallo, ich hab hier eine Microbox 427B RTX mit WinLC RTX stehen. Mein System habe ichentsprechend dieserBeschreibung: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=2927904&caller=view eingerichtet. Trotzdem habe ich keine Möglichkeit, per Ethernet die HW-Konfig zu übertragen. Wenn ich das versuche, hängt sich Step7 auf. Wenn ich die HW-Konfig per Profibus übertrage, funktioniert's. Danach kann ich sogar wieder per Ethernet den Onlinestatus in den Bausteinen beobachten. Was mach ich falsch? System: Step7 V5.4 SP5 Gruß berty |
03.08.2009 10:47 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 62 Bewertung: (9) |
Hallo, möglicherweise passen die Versionen von SIMATIC NET und WinAC nicht zusammen. Hierzu gibt es einen FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21169761 Grüße avoss |
11.08.2009 10:10 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (1) |
Hallo Tom, du meinst die WinSockets auf dem RTX-System?! Aber selbst dann gäbe es keine Erklärung, warum es mit einem anderen Laptop funktioniert! Gruß berty |
Folgen Sie uns auf