09.11.2010 19:17 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Manni, entschuldige meine Gegenfrage, aber wozu braucht man denn sowas?? |
22.11.2010 02:50 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo Manni, hallo Juergen ich misch mich dann mal in die Unterhaltung ein und - auch wenn's komisch klingt - geb erstmal denArgumenten beider Seiten recht. Als Vorschlag zur Guete von wegen "programatischerHardware Konfiguration" hab ich dann auch ein Beispiel aus der Praxis. Container Kraene haben eine sogeannten"Spreader" (wie auch immer derim Deutschen heissen mag)dessen Aufgabe es ist dieContainer zu "greifen". Auch wenn ein Spreader nicht super kompliziert ist, gibt es schon einige Variantendavon und verschiedene Hersteller und ineiner typischen Hafenanlage gibt es zig Spreader die nicht fest einem bestimmmten Kran zugeordnet sind. Ich weiss von einer Anwendung wo verschiedene ASI ausgeruesteteSpreader existieren und wo die S7 erkennen muss welcher typ von ASI Spreader angeschlossen ist um ihn richtig handzuhaben. Die Loesung ist in diesem Fall das erkennen des Spreader typs mittels digitaler Eingaengeund dieanschliessende "programatische" Konfiguration des ASI Buses mittels speziell fuer diese Art von Anwendung erhaeltlichem FC ASI_3422 (siehe Kapitel4 vom CP342-2 handbuch, funktioniert aber auch mit dem DP/ASI Link) Weiss nicht ob das jetzt dem Manni so richtig weiterhilft (es ist nichtganz so was duvorhattest), aber eventuell gibts es Dir ja neue "Denkanstoesse". |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf